This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160的闪存大小是多少

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726461/ucd90160-what-is-the-flash-size-of-ucd90160

器件型号:UCD90160

您好!

  我在我的设计中使用 UCD90160进行多电压轨监控。

我观察到闪存在芯片内部可用。

由于数据表中没有该信息、因此内部可用的总闪存大小是多少。

此致、

Kazzali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    大小为2KB。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yihe、
    以及我需要的有关总尺寸使用情况的另一个信息。
    我已配置所有电压轨、整个项目文件存储为*。xml、位于 Fusion Digital Power 设计器中
    是否有任何方法可以从 Fusion Digital Power Designer 工具中确定"利用了多少闪存容量"。
    即、在总共可用的2048位中、我的配置文件消耗 xxx 位
    此致、
    Kazzali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不必担心大小、因为数据闪存已预先分配以支持16个电压轨。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着在我的应用中、在 IC 提供的16个电压轨中、仅监控14个电压轨、我是否应该考虑在闪存中使用14 * 2048位/16 = 1792位、即闪存中剩余的256个预分配位将不使用。
    此信息用于系统安全分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    数据闪存本身具有 ECC、因此您无需担心 SEU。 是的、您可以假设使用情况与您描述的相同。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yihe、
    我还有一些问题、
    UCD90160和 UCD90160A 具有不同大小的 SRAM 阵列。
    因为在另一个线程中、我看到 UCD90160A 具有4KB、UCD90160具有2KB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4KB 是 SRAM、2KB 是数据闪存

    UCD90160和 UCD90160A 是相同的。

    此致

    Yihe