This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030输出15V 问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742968/lmr14030-lmr14030-output-15v-issue

器件型号:LMR14030

您好、先生、

  一位客户在其设计中使用了两个 LMR14030、一个是 SI DV 24V 至15V、另一个是24V 至-15V、-15V 是标记15N、15V 是标记15P、采用 schmatic、用于 AMP 和 ADC、 在15N 和 AMP&ADC 之间有一个 L (L9)和 C、它们会发现一个问题、如果连接 L9、15N 和15P 没有输出、如果断开 L9、15N 和15P 输出正常、如果让15N 和15P 上电、 然后、L9、15N 和15P 短路输出仍然可以正常工作。 因此、我们不知道发生这种情况的原因是什么。  

详细信息请参考相关原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:
    这是否意味着如果您对 L9短路,电路可以正常工作? L9是根本原因? L9的器件型号是什么?


    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lina:

    15P 和15N 转换电路都需要进行优化以实现稳定运行、Pls 会在 andy.chen@ti.com 上向我们发送电子邮件 、以进行更详细的讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gavin、
    短 L9或 connnet L9也可以工作、只要加电时间从一开始就存在加电时间序列问题、此外、客户现在将软启动时间从"ms"调整为"S"、此问题就得到解决、但数据表参考 SS 为"ms"。 但我仍然对此感到困惑。