This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 1kW 控制器建议

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742766/pfc-1kw-controller-recommendation

主题中讨论的其他器件:UCC28051UCC28070

能否在1kW 电池充电器应用中使用 UCC28051

输入:110 - 280V

输出:420V

功率:1KW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivam、

    感谢您关注 UCC28051。 此控制器用于单相转换模式 PFC、通常使用高达300W 的功率。 在更高的功率水平下不使用单相转换模式的原因是电感器和 MOSFET 中的峰值电流将非常大。 在1kW 时、我建议查看 UCC28070。 这是交错式 CCM PFC、1kW PFC 的使用历史已成功。

    此致、
    本·洛夫