This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:反激式拓扑 SW 引脚脉冲波形异常

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742843/lm5002-flyback-topology-sw-pin-pulse-waveform-abnormal

器件型号:LM5002

您好!

我设计 了 LM5002的反激式电源。  

输入电压:24V

输出电压:200V

变压器匝数比为1:5、初级电感器为80uH

开关频率为250kHz

负载为100k Ω(0.4W)

C123是陶瓷电容

原理图如下所示(图1)。 当我测试引脚3 (SW 引脚)时、脉冲波形异常(图2)。

但当我将输入电压从24V 更改为20V 时、脉冲波形正常(图3)。(您能帮助检查 波形是否正常吗?)

当我将开关频率更改为130KHz 时、脉冲波形也很好(图4)。(您能帮助检查 波形是否正常吗?)

那么、您能帮助解释一下这种现象和原理吗? 为什么这两种方法可以解决该问题。

如果有其他更好的解决方案、请提供建议。

图1. 原理图

图2. 异常脉冲波形

图3. 输入电压20V

图4. 开关频率130KHz

谢谢

沃尔什