This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:是否建议对 ENB 输入使用下拉电阻器?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728192/tps61177a-is-a-pull-down-recommended-for-the-enb-input

器件型号:TPS61177A

大家好、

我正在 TPS61177A 芯片中进行设计、我有关于 ENB 输入的问题。  我的微控制器输出没有启用下拉(仅上拉)的选项、因此您建议在 ENB 线路上放置一个下拉电阻器吗?  我是否仍需要将10K 电阻器与 ENB 输入串联?

提前感谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    对于 ENB 引脚、还有一个内部600kOhm 下拉电阻器。 因此、您不需要放置另一个电阻器。 我认为最好使用 ENB 引脚放置10k 串联电阻器来保护它。 谢谢。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean。 如果我可以添加到愿望列表-也许下次更新数据表时、会修改 ENB 说明以添加一个内部下拉的事实。