请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5917 您好!
我们将 TLC5917与 MSP430配合使用。
将 MSP430置于睡眠状态时、3.3V 电源轨 V_SUPPLY 变为0V、但"输出"连接到4S 电池。
我们是否可以预期从 V_outputs 到 V_supply 的特定泄漏量?
我们会看到不同的行为、具体取决于到 TLC5917输出的电压。
(我可以离线提供原理图。)
非常感谢、Keith