This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:关于 VDO

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728159/tps7a8300-about-vdo

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

您好!

您能告诉我有关 TPS7A8300 VDO 规格的信息吗?
客户正在考虑以下条件:

VIN=xx、VBIAS=3.3V、VOUT=1.2V、Iout=1.5A
客户希望根据 Vdo 规格调整 Vin。

请告诉我您建议的最小输入电压。

在本例中、数据表值是否适用(Vin (min)=Vout + 0.125V)?



请给我建议。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我想向大家介绍 TPS7A83A、它是下一代 TPS7A8300的引脚对引脚兼容产品。  TPS7A83A 的最大优势之一是在使用偏置轨时没有定序要求。

    正如您在 TPS7A83A 数据表的图21中看到的、对于应用所处的较低输入电压范围、输入电压的压降相对平坦。

    图23显示了压降相对于输出电流是线性的。

    当我们将这些信息汇总在一起时、我们可以估计您的应用中的最大压降为:

    Vdo1.5A/1.5A = Vdo2A/2A

    Vdo1.5A / 1.5A = 125mV/2A

    Vdo1.5A = 93.75mV

    暂时忽略图21中 Vin 的贡献、这意味着1.295V 的 Vin 应足以在您的应用条件下实现调节。  如果我们希望在计算中增加一点裕度、以考虑图21中所示的 Vin 导致的压降轻微增加、则最小 Vin 将为1.3V

    非常尊重、

    Ryan