This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:Q0版本

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726959/lm5010a-q0-version

器件型号:LM5010A

您好!

 我想知道您如何保证0级、这需要+150度的环境温度、数据表指定+150度的结温为最大值

在这种情况下、器件应具有0W 功率耗散。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最高结温为150C;这是限制因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    那么、您如何保证0级要求150摄氏度的环境温度?
    谢谢
    Umberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是不能保证的。 仅保证最大结点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

     如果我们在数据表的第一页上打印出器件是 Q0保证器件、并且我们有专门的器件型号、那么我们应该已经根据 AEC-Q100规范对其进行了认证、 至少对于所需的任务剖面、该器件应在150度的环境温度下工作。

    是否有任何其他具有类似功能且已获得 Q0认证的开关稳压器?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有任何器件会在150°C 的环境温度下运行、并且会产生大量的功耗。
    但是、我将把这一点传递给我们的应用经理。 他可能会帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Frank、

    很抱歉、Umberto、

    LM51010A 是 Tj 最大温度为150C 的唯一75V 器件。

    David。