请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27320 您好!
我正在尝试找到 BQ27320的电流测量容量。 我认为它的计算方法如下:
测量值=(Vsrn-VSRP)/Rsense
从数据表中收集的值如下:(Vsrn-VSRP)=0.125V;Rsense =5mohm。 这是否意味着最大电流测量容量为25A? 请指出我对电流测量的理解有什么错误。
此外、最大值是多少 BQ27320EVM-766的充电放电电流? 一些 EVM 数据表列出了这些限制、但我在该产品的数据表中找不到这些限制。
谢谢!