This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电流测量能力

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742937/bq27426-current-measurement-capacity

器件型号:BQ27426

您好!

我正在尝试找到 BQ27426的电流测量容量。 我认为它的计算方法如下:

测量值=(Vsrn-VSRP)/Rsense

从数据表中收集的值如下: (Vsrn-VSRP)=2V; Rsense =10m Ω。 这是否意味着最大电流测量容量为200A? 请指出我对电流测量的理解有什么错误。

此外、最大值是多少 BQ27426EVM-738的充电放电电流? 一些 EVM 数据表列出了这些限制、但我在该产品的数据表中找不到这些限制。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:
    数据表将其称为 BAT+/-25mV。 因此实际为25mA/10mom。

    我们的 EVM 专为处理2A 电流而设计。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Onyx!