This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:开关波形紊乱

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742691/tps53515-about-disorder-of-switching-waveform

器件型号:TPS53515

您好!

请告诉我
请检查所附的波形。
当输入/输出电压比较小且输出电流较高时、开关波形会受到干扰。
MODE 引脚 设置为 FCCM 模式。
请告诉我原因和对策方法。
(增加 Cout 容量将改善问题。)
请给我建议。

e2e.ti.com/.../TPS53515.pdf


此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、
    您能否提供原理图和工作条件?
    这似乎是次谐波不稳定性、但我们不知道原理图。
    谢谢、
    -奥兰多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据您共享的图片、在某些共享的测试条件下(即:VIN = 5V、IOUT = 5A)、您的当前设计看起来可能不稳定。
    您是否有能力为您的设计执行稳定性分析(测量环路响应)?

    如果您没有测量功能、一个验证您的组件选择是否适合您给定设计参数的良好起点是使用 Webench 电源设计器运行您的设计(链接如下)。

    www.ti.com/.../webench-power-designer.html

    Webench 将为您提供建议的组件选择值和稳定性分析图(根据计算得出的组件值)、以验证您的设计是否稳定。 您还可以将设计组件选择值更改为您当前在设计中拥有的值。 这将使您能够在设计稳定时进行仿真、并且是调试过程的良好第一步。

    希望这能解答您的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yusuke、
    根据波形、由于斜坡幅度较小、它看起来是双脉冲。 请参阅第16页的图4和第19页的表4。 从表4中、您可以更改为更大的 RC 时间常数并重新检查双脉冲。
    我们有用于此部件的 Excel 设计工具。 请联系 TI 本地 FAE 或 TSR、并在系统中询问我的姓名(Huy (Kit) Nguyen)。 然后、我可以转发设计工具。
    套件