This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041-N:原理图审阅(简单参考电路)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742932/lm4041-n-schematic-review-simple-reference-circuit

器件型号:LM4041-N

大家好、

请参阅随附的 Excel 表格、向您展示我的客户设计且遇到问题的电压基准的简单电路。 如果您看到任何令人震惊的情况、您至少可以查看原理图并发表评论吗?  

 

谢谢、

Brian  

e2e.ti.com/.../LM4041-Vref-testing-summary.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能告诉我有关该电路的更多信息吗? 我看到2种配置。 所需的输出是什么? 哪些电阻器是 R1和 R2? 最大负载电流是多少?

    我之所以这样说、是因为 LM4041-N 无法处理超过12mA 的电流、但在某些配置中、电流会高达30mA。

    -Marcoo