This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:当 EN 为低电平时、Vin 为低电平时 TPS763的输出阻抗

Guru**** 2540140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742915/tps763-output-impedance-of-tps763-when-en-is-low-vin-is-low

器件型号:TPS763

您好!

当 EN 为低电平或 Vin 为低电平时、TPS763的输出阻抗是多少(在我的应用中、二者都连接在一起)。  它是否与压降中的输出阻抗相同?

谢谢、

JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您是指直流输出阻抗。 当输入电压和 EN 为0V 时、TPS763输出阻抗将与压降中的阻抗不同。 在压降情况下、内部误差放大器将导通 FET 驱动到三极管区域、在该区域中、FET 充当电阻器。 该电阻 Rdson 远小于并联反馈电阻器网络、因此输出阻抗是与负载电阻器并联的 Rdson。  

    当输入电压和 EN 为0V 时、LDO 的内部电路关闭、导通 FET 处于高阻抗状态。 因此、如果输出电压较低、则输出阻抗由反馈电阻器和负载电阻器决定。 但是、TPS763具有 PMOS 导通 FET。 P 沟道器件具有一个寄生体二极管、如果输出电压超过输入电压约0.7V、该体二极管将反向导通电流(OUT 至 IN)。如果出现这种情况、输出阻抗将非常小(寄生二极管的 Ron)。

    如果您想了解 LDO 的高频输出阻抗、以下应用报告在第8节"频率响应"中提供了更多信息。

    www.ti.com/.../slva072.pdf

    谢谢、

    Gerard