This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:切换以断开可充电纽扣锂电池-序列

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742882/tps22916-switch-to-disconnect-a-rechargeable-coin-lithium-battery---the-sequel

器件型号:TPS22916

大家好、我遵循了建议、并在电池达到低电压时使用 TPS22916来切换电池、以减少电量耗尽、如以下摘录所示。

请您复查一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder Costa、

    感谢您与 E2E 联系!

    查看原理图后、看起来不错。 唯一的潜在问题是反向电流阻断功能。 为了使此功能有效、VOUT 必须大于 VIN。 由于如果移除电池、VIN 保持浮动、它将跟随 VOUT 上的电压、开关将不会检测 VOUT > VIN。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur。

    感谢您的快速响应。 在本设计中、移除电池不是问题(焊接到 PCB 上)。 我的主要问题是、如果我想知道如何在加电时使 ON 输入工作(存在3.3V 电压)、以及在断电时进行低电压检测。

    还有一个问题:VIL 是否有任何最大/最小值 ? 我唯一能找到的信息是图中的图。 6但了解此类电压的容差将会有所帮助。

    BR

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    我们在数据表中没有 Vil 规格的最大/最小值。 但是、在查看一些内部数据后、它在不同的负载条件或温度下变化不大。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Arthur、非常感谢。

    BR。

    较旧。