This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:主题器件的现场故障

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742875/lmz14203h-field-failures-of-subject-part

器件型号:LMZ14203H

现场或客户工厂的两个稳压器(U6:LMZ14203H)故障实例。 到目前为止、我们工厂还没有发生 U6故障的情况。 该稳压器在我们的产品中总共使用了14个位置。 每个实例的实现方式之间有一些差异、但主要的突出差异在于该器件上的负载非常低(仅约为180mA)、 此外、此处还使用了阻断二极管 D4、以允许 M&C 系统在断电后的供电时间比系统的其余部分(来自40V 总线)稍长。 组件的值符合数据表第8.2段。

 

未发生故障的稳压器的负载电流约为1000mA、且输出电压略高(在同一产品和相同环境中总共为13个稳压器)。

故障模式

 该故障会导致输入到接地以及输出到接地之间出现严重短路。 没有显示故障的视觉证据、也没有热问题迹象(保形涂层根本没有变色)。 电源转换器的这种故障模式还会因过流而导致 D4熔断。

 故障分析

 调查线索:此电源转换器实例的独特光负载表明、输入电压可能会受到负载突降的影响、从而导致电涌成为潜在的故障原因。 在开关期间、输入电路的换向会导致输入电容器的 di/dt 电荷由寄生输入电感引起。 人们认为输入电压可能超过此部件的输入限值(即43.5 V)。

对于器件在此特定应用中出现故障的原因、TI 是否有任何建议?您能否提供任何建议? 这是紧急情况。

此致、

John Lazar

产品开发总监

669-275-2798

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果客户电路板遵循 第8.2节"典型应用 推荐值"、则这不是原理图问题。 我还假设客户挑选的输入和输出电容器的额定电压适当、对应于相应的电压(Vin = 40V、Vout = 5V)。  

    它们具有哪种类型的输入电压源、其上的预期电压尖峰是多少? 正如您可能在数据表中看到并在您的帖子中提到的、该器件的输入电压绝对最大值为43.5V。 此外、您还说过您的工厂未看到任何 U6故障事件、因此当客户为电路板通电时、这可能会提示输入电压 EOS。 此外、故障分析还会指向 Vin 对 Vout 短路的情况、如果高侧 FET 过载、这是可能的。 可能值得在输入端实施 TVS 二极管以防止电压尖峰。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。 如果您认为这有助于找到根本原因、TI 可以分析两个故障器件。 我想开始这个过程、如果您能帮我解决这个问题的话。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    让我将您链接到 TI 客户退货页面 、该页面将帮助您完成 FA 的工作。 如果您还不熟悉这一点、 则需要发送整个电路板或烘烤器件以去除水分、然后再将其发送到。 这样可以保留系统的故障事件,并消除卸载过程引起外部问题的可能性。   

    此致、

    Jimmy