This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681支持 Xilinx VCU

Guru**** 2586995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728146/tps53681-tps53681-support-xilinx-vcu

器件型号:TPS53681

大家好、

我的客户请使用 TPS53681来支持 Xilinx VCU 37P FPGA、电源建议如下所示、并随附客户原理图、

APWM1~APWM5用于 FPGA VCCINT 0.9V 150A

BPWM1用于 FPGA MGTAVTT 1.2V 30A

BPWM2用于 FPGA VCC_HBM 1.2V 30A

BPWM3用于 FPGA MGTAVCC 0.9V 30A

如果有任何意见、您是否会帮助审核和反馈? 谢谢。

此致

Eddiee2e.ti.com/.../TPS53681-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    该原理图肯定不起作用。

    根据网络上提供的 TPS53681数据表、该控制器只能处理2个输出、而不能处理4个输出。 没有足够的输出感应引脚、电流感应或 PWM 引脚来支持4个电压轨。

    对于5+1或5+2设计(取决于客户希望用于30A 电压轨的相位数)、您应根据数据表的表1配置 CSP 线路以正确设置控制器。 未使用的 CSP 和 PWM 线不能用于其他电源轨。 四个辅助轨中的两个需要单独的控制器或 iFET 转换器。

    谢谢、

    Carmen