This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:在电磁炉中使用时容易损坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725173/ucc27714-it-damage-easily-when-it-used-in-the-induction-cooker

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC27712

你(们)好

 UCC27714 在电磁炉 产品中使用时容易损坏。 全桥驱动器使用2个。 有时会损坏驱动器和 IGBT、有时仅会损坏 UCC27714。  我们在驱动程序中使用了2EDL23I06、但我们没有解决该问题。  

PCB 文件如下所示,您能帮助检查如何优化问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、
    感谢您对 UCC27714半桥驱动器的关注和支持。 我复制并查看了这些文件、并在下面添加了一些注释。 下载文件后、我确实从主题中删除了以限制观看受众。

    这些是电磁炉的 PCB 布局注释。 对于 IC6和 IC7、HI 和 LI、引脚1和2的走线都很长。 由于控制信号源自控制信号并且控制接地与驱动器之间存在相当远的距离、因此存在引入噪声和接地反弹的可能性。 过量噪声或振铃有可能意外导通驱动器输出。 我们建议在 LI 和 HI 上使用一个非常靠近驱动器 IC 的小型 RC 滤波器。 有关建议、请参阅 UCC27714数据表第9.2.2.1节。 UCC27714运行允许 LO 和 HO 同时处于高电平、这可能导致 IGBT 交叉传导。 这不同于具有输出互锁功能的2ED23106。 TI 拥有一个具有输出互锁功能和死区时间功能的620V 高侧低侧驱动器、即 UCC27712。

    引脚4、EN 或 ENABLE 的连接也很长、并且在驱动器输入引脚上没有 R/C 滤波器。 该信号还对可能导致驱动器输出意外运行的过度振铃或噪声敏感。

    在 IC 7上、从 VDD 引脚7到旁路电容器的连接有一条细长的走线。 建议使用更宽的迹线、更低的电感连接。
    在 IC7上、HO 和 HS 引脚的布线非常长且很薄、这将导致显著的布线电感、这可能导致功率器件的导通和关断转换期间出现振铃。 这可能会导致驱动器 HO 至 HS 引脚出现明显振铃。 由于 UCC27714是一款额定峰值电流更高的驱动器、4A 与2.3A 之间、请尝试将栅极电阻从10欧姆增加到15欧姆、这将有助于抑制振铃。 此外、您还可以尝试在 HO 至 HS 之间添加一个小型1A 肖特基二极管、其中 HS 连接到阳极、HO 连接到阴极。 这将限制驱动器 IC 引脚上的负电压环。
    低侧 IGBT 源极接地路径和到驱动器 IC COM 引脚的返回似乎非常长。 我假设可能有一个电流互感器。 这将导致较大的栅极驱动电流环路电感、从而导致 HO 和 HS 引脚上出现上述较大的振铃。 由于 UCC27714驱动强度更高、因此我还建议尝试使用与原始10欧姆相比~15欧姆的栅极电阻。 此外、还可以尝试将肖特基二极管从 LO 连接到 COM、以钳制负电压振铃。

    我希望这对您的问题有所帮助。

    此致
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard
    感谢您的详细指导。
    UCC27712是否比 UCC27714更适合替代2ED23106? UCC27712能否驱动 IRGP4069D?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、
    UCC27712具有与2ED23106类似的驱动电流能力、具有1.8A 拉电流和2.8A 灌电流能力。 由于查看这些文件确实会引起一些有关可能的驱动器输入噪声的问题、并且2ED23106具有互锁功能、因此我建议考虑在此应用中使用 UCC27712。 IRGP4069D 的总栅极电荷在69nC 下是合理的、UCC27712已与超过此栅极电荷的器件一同使用。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Agril、

    通过选择主题上的绿色按钮、您能否确认我提供的信息是否解决了您的问题和疑虑? 这将对我们大有帮助。

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

       抱歉、我们需要 重新进行 PCB 布局、因此无法 向您反馈结果。