This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:占空比限制和最大电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742640/lm5141-duty-cycle-limitation-and-max-current

器件型号:LM5141

您好!

1.您能否提供 LM5141的最大占空比:数据表中没有提到、但在网站上显示为99%、而在 webench 设计中则限制为85%。 您能提供准确的信息吗?

2.可以控制的最大电流是什么 LM5141? 在网站上显示20A。 但 webench 设计限制为10A。

请回复

谢谢

Bibin Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bibin、您好!
    对于 LM5141、未定义最大占空比、但占空比限制由最短关断时间(100ns)和配置的开关频率控制。
    然而、在实践中、控制器将尽可能减少频率以尝试实现调节、因此数据表中指定了99%。

    此外、LM5141无法控制受电感器和 FET 限制的电流。

    希望这对您有所帮助、
    -奥兰多