This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361-Q1:为该 IC 的逻辑电路供电的器件

Guru**** 2589900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742665/tps54361-q1-what-provides-power-to-the-logic-circuit-of-this-ic

器件型号:TPS54361-Q1

您好!

我们将使用 TPS54361-Q1实现36V-72V 的输入电压范围和12V 的输出电压。 在功能图中、我们没有找到任何 LDO、也没有提到如何为逻辑电路生成稳压电源。 我们希望确保不会因逻辑电路消耗的电流而对任何其他引脚造成任何负载影响、因此、我们希望了解如何为其供电。  

此致、

Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyama、您好、所有内部电源轨都是由输入电源生成的。 如果您按照数据表中的建议使用该器件、则无需担心负载问题。
    谢谢、
    -奥兰多