This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:如果转换器是 SYNC#39;d、斜率补偿是否重要?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742823/lm3488-does-slope-compensation-matter-if-the-converter-is-sync-d

器件型号:LM3488

您好!

如果转换器是同步的、斜率补偿是否重要?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    SYNC 调节系统频率,而斜率补偿用于避免占空比大于50%时电流模式控制中出现的不稳定。 如果转换器需要大于50%的占空比、则需要斜坡补偿。

    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、同步功能和斜率功能是分离的? 没有互动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNC 函数从外部源生成一个频率、并且执行斜率补偿来防止次谐波振荡。 他们不应进行任何互动。

    编辑:  

    我仔细检查了这一点、发现斜率补偿的斜率取决于 RFA 设置的开关频率。 然而、补偿斜坡的高度由同步频率决定。 因此它们以这种方式交织在一起。