This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:最大输出电流

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727179/bq25601d-maximum-output-current

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件: BQ25601

你(们)好

我自己是一名硬件工程师,负责制作具有以下规格的物联网设备:

1、3000mAh 锂聚合物电池

2.蓄电池充电电流3A

3.系统所需的最大电流(流经 SYS 引脚的最大电流) 3.5A

我已经浏览过 BQ25601D 的数据表、但我看到最大输出电流(通过 SW 引脚)为3.25A、图中显示的 Isys 高达4A

BQ25601D 是否支持3.5A 的最大输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25601D 支持来自 SW 的3.25A 电流。 BQ25601还内置于电源路径中、允许电池为 SYS 供电。 在瞬态期间、SYS 电流可高达6A。 平均而言、SYS 电流应小于3A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢洪茂的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajin、欢迎你。