This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:TPS57040的 EN 引脚

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610-Q1, LM43600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727934/tps57040-q1-en-pin-of-tps57040

器件型号:TPS57040-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23610-Q1LM43600-Q1

您好、先生、

  在 TPS57040第3页的数据表中、它显示了" 使能引脚、内部上拉电流源"。 拉至1.2V 以下可禁用。 悬空以启用。 使用两个电阻器调整输入欠压锁定。" 为了将 EN 引脚与 Vin 分开、保持悬空是安全的吗? 对于某些测试、Vin 可能处于极高或极低的条件、例如24V 或3.5V。 很难找到一种方法来保持 EN 引脚不会在24V 输入电压下老化、并且仍然在3.5V 输入电压下导通。 如果我保持 EN 引脚悬空、是否会有任何问题?