This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:非标准 PoE++ PSE 控制器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742807/tps2372-non-standard-poe-pse-controllers

器件型号:TPS2372

您好!

  在 TPS2372数据表的最后一段的第26页中、我可以按如下方式阅读" TPS2372还能够与非标准 PoE++ PSE 控制器进行互操作。 如果由 PoE++ PSE 控制器供电、则 TPH/TPL/BT 3位代码将变为"低-低-高"。 这也表明 PoE++PSE 同意提供 TPS2372"。 我只想知道什么是非标准 PoE++ PSE 控制器。 它是否是一个"倾卸喷油器"、仅在两对之间提供电压? 还是 PSE 符合 AT 标准、但可以提供高于 AT 标准的电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dainel:

    PoE++指的是一种 PSE、它提供大于30W 的功率协商、不符合 IEEE802.3bt PoE 标准。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师