请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987、 TPS65987D大家好、
我们正在设计使用 USB PD 3.0 Type C 电缆的快速充电设备。
交流输入:85至264V
输出直流:20V、5A。
是否有人可以向我推荐任何具有方框图的参考设计以及设计指南、以克服100W 的所有保护。
建议100W 设计的特定布局指南。
感谢您的帮助。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.