This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:能否在1KW 电池充电器应用中使用 UCC28051

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28070-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742769/ucc28051-can-i-use-ucc28051-in-1kw-battery-charger-application

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: UCC28070-Q1

能否在1KW 电池充电器应用中使用 UCC28051

输入: 110 - 280V

输出:420V

功率:1KW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivam、您好!

    UCC28051是一款转换模式 PFC 升压器件。  这些类型的转换器通常用于300W 电源转换器。  对于1kW 设计、单级 PFC 升压可能不是您尝试执行的操作的最佳拓扑。  

    对于1kW 电池充电器、我建议使用交错平均电流模式 PFC 升压。  此拓扑使用两个180度异相运行的 PFC 升压转换器。  此拓扑具有单级 PFC 升压的一半导通损耗。  

    交错技术具有输入和输出电感器纹波电流消除功能。  这降低了输入和输出电容器中的 RMS 电流;并且允许设计使用更小的电感器。  使用此技术时、即使 使用了2个讲师、磁通量也可能比单级 PFC 前置稳压器的单电感器小32%。  以下 TI 研讨会论文标题为"适用于高功率转换器的交错 PFC 前置稳压器"、详细介绍了交错的优势。

    TI 有一个 UCC28070-Q1、这是一款符合汽车标准的交错 PFC 控制器。  通过以下链接、您可以找到 UCC28780-Q1数据表。

    www.ti.com/.../ucc28070-q1.pdf

    有许多设计工具可帮助设计交错 PFC 前置稳压器、可在以下链接中使用 UCC28070-Q1找到这些工具。  这些工具包括应用手册和参考设计;以及 Excel 设计工具。

    此致、

    Mike