This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:您能告诉我 TPS54061#39的引导电容值吗?

Guru**** 2864440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727924/tps54061-could-you-tell-me-about-tps54061-s-boot-cap-value

器件型号:TPS54061

大家好、团队成员。

从陶瓷电容器最近出现故障的背景来看、客户提出以下问题。

请帮帮我。

Q:选择该器件的引导电容器时、必须保持最低的电压是多少?

※基本而言、我认为是8V 或更高、这是数据表的建议值。

但是、以防万一。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我想说您选择额定电压为10V 或更高的电容器是因为降额。
    在 EVM 中、我们有额定电压为10V 的0.01uF 电容器

    谢谢
    -Arief