This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1调光闪烁

Guru**** 2813095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727851/tps92692-q1-tps92692-q1-dimming-flicking

器件型号:TPS92692-Q1

大家好、

客户希望使用 TPS92692-Q1作为照明驱动器。

他们想要 实现一个功能:上电时、光从 暗到亮。 它们使用 MCU 输出从占空比0%到100%的 PWM 信号。 f=60kHz。

但是、在此过程中、指示灯将会亮起。 我有原理图和波形、请帮助分析。

3点应该澄清:

1、绿色通道是 VDS、黄色通道是 PWM。

2.当客户使用外部 PWM 时,他们使用249k 电阻接地,而不是电容。

3.当客户使用内部 PWM 时,这意味着他们使用模拟电压来控制内部 PWM。 闪烁将消失。

请提供意见。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maksim、

    我们将获取该脱机值。

    谢谢 Tuan