This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:在建议的最大和绝对最大输入电压之间工作

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742659/tlv1117lv-working-between-recommended-maximum-and-absolute-maximum-input-voltage

器件型号:TLV1117LV

大家好、团队、

如果 TLV1117LV 在 建议的最大和绝对最大输入电压之间工作、是否存在任何风险?

建议的最大电压为5.5V、绝对最大电压为6V。 但是、在某些情况下、输入电压将上升到5.7V、持续10分钟以上。  

"这些只是应力额定值、并不意味着器件在这些条件下或在建议条件以外的任何其他条件下能够正常运行
运行条件"数据表中的这一说明并不容易理解。

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    我们设计器件、确定其特性并测试其在建议运行条件下的运行情况。 不建议超出建议的工作条件、因为在此类条件下的性能可能符合数据表中指定和表征的性能。 此外、超出建议的工作条件可能会降低器件的可靠性和使用寿命。

    由于您的应用程序将超过建议的运行条件、因此您执行自己的表征非常重要、以便您了解您在应用程序中可以期望的性能。

    非常尊重、
    Ryan