This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:某些热条件下的最大输出电流?

Guru**** 2924060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727982/tps548d22-maximum-output-current-in-some-thermal-conditions

器件型号:TPS548D22

您好!

我使用的 TPS548D22的输入电压为12V、如果 ENV 温度约为65°C,风速可能为4m/s 或无风条件。 如果输出电压为1.0V、那么输出的最大电流是多少? 当输出电压为3.3V 时、电流值是多少? 是否有任何计算工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第12页的图12和13显示了1Vout 和5.5V Vout 的 SOA 曲线。 您还可以执行 Webench 热计算。

    套件