This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5100A:LM5100/SM74104

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74104, LM5101A, LM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728132/lm5100a-lm5100-sm74104

器件型号:LM5100A
主题中讨论的其他器件:SM74104LM5101ALM5101

你好  

我想知道 LM5100和 SM74104之间的区别是什么。 这两种解决方案的功能有何不同? 因此、选择标准在什么要求中具体选择哪一个?

谢谢。

此致

Tanvi Mahajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanvi、
    感谢您关注 LM5100、LM5101系列和 SM74104。 LM5100、LM5101、LM5101A 驱动器具有两个用于低侧和高侧驱动器的独立输入、LO 和 HO 输出由 LI 和 HI 输入控制、从而允许 LO 和 HO 输出同时打开、 这在某些应用中是必需的。
    SM74104驱动器针对互补 LO 和 HO 操作而设计、具有一个控制输入。 当 IN 为高电平时、HO 为高电平、LO 为低电平、这主要用于同步降压应用以及其他半桥功率器件配置。 此外、SM74104还具有死区时间功能、可确保在开关转换期间允许另一个 MOSFET 导通之前先关闭有源 MOSFET。 死区时间是自适应的、这意味着驱动器输出必须在另一个 MOSFET 导通前处于低电平、以实现最短死区时间、或者可以在 RT 引脚上使用电阻器来设定更长的死区时间。
    SM74104是同步降压应用的理想选择、在这些应用中、您只有单个 PWM 控制信号。 LM5100系列驱动器更适合用于两个晶体管正向、半桥和全桥转换器、在这两个转换器中、您需要控制两个晶体管的占空比。

    此致
    Richard Herring