This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:双开关正向转换器和 UCC27714

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727379/ucc27714-two-switch-forward-converter-and-ucc27714

器件型号:UCC27714

你好

1.您能解释 UCC27714数据表中的7.4.3部分吗?  两个开关如何同时打开的工作。 当低侧信号为高电平时,自举电容器通过变压器绕组充电,但这意味着通过打开放置在较低位置的额外 MOSFET,DBOOT 的阳极也会达到0级。 这不是问题。 当低侧信号为低电平时、这意味着 Q2关断、并且 没有用于对自充电电容器进行充电的路径。 接近 DBOOT 的额外 MOSFET 有助于通过二极管充电。 上部 MOSFET 解决了该问题。 较低额外 MOSFET 的用途是什么?

请详细说明整个电路的工作原理以及驱动两个开关正向转换器的任何更好的替代方案。

提前感谢。  

此致  

Tanvi Mahajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、

    我是一名支持此器件的应用工程师、将提供有关您的问题的说明。

    UCC27714双开关正向偏置运行。

     

    使用双开关正向为 HB 至 HS 浮动偏置供电不同于半桥应用。 高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 必须同时导通才能传导电流。 为了使典型的自举偏置正常工作、HS 节点必须切换到接近于接地的位置、以便 Cboot 通过自举二极管从 VDD 充电。 这种情况发生在半桥中、由低侧 MOSFET 导通。 在双开关正向中、当两个 MOSFET 都关断且变压器绕组极性反向平衡变压器伏秒后、HS 将转换为接地 仅打开 LO 不会实现 HS 接地切换。 在初始启动和某些运行条件下、HS 可能无法切换至接地。

    两个辅助开关未连接到变压器绕组、用于通过强制 HS 节点切换至接近接地值来确保 Cboot 被充电。 连接到 LO 的辅助开关配置为连接到另一个辅助开关栅极的开漏。 当 LO 为高电平时、上辅助开关的栅极被拉至接近接地并关闭。 当 LO 为低电平时、上部辅助开关通过打开上部辅助开关的 Rboot 连接到 VDD。 在上辅助开关打开的情况下、HS 通过连接到上辅助开关漏极的二极管被拉至接近接地的位置。 这允许 Cboot 从 VDD 充电。

    请在主题中确认这是否回答了您的问题。

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    根据你的答复,我对两个案件有疑问:

    --HS 将在两个 MOSFET 关闭后转换为接地、并且变压器绕组的极性反向平衡变压器伏秒数

    在这种情况下、HS 将通过什么路径转换为接地? 请告诉路径接地。  

     —当 LO 为高电平时,上辅助开关的栅极被拉至接近地面并关闭

    在本例中、HS 如何转换为接地、  

    谢谢。

    此致

    Tanvi Mahajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tanvi、
    让我在上一个帖子中回答您的问题。
    在两个 MOSFET 驱动变压器初级后、HS 转换为接地的方法如下。 当两个 MOSFET 都导通时、有初级电流流入变压器、这是来自负载的反射负载电流与流入变压器初级磁化电感的电流之和。 在较高负载运行期间、变压器绕组电感中存储了足够的电流、因此当 MOSFET 关断时、变压器绕组电感将导致变压器绕组反极性、并导入连接到 Q1漏极和 Q2源极的二极管。 这些二极管用于在变压器初级反极性时将变压器绕组限制为接地和 HV。 然而、在轻负载条件或窄占空比条件下、变压器初级电感中可能没有足够的能量来导致 HS 完全转换至接地。
    第二个问题。 当 LO 为高电平时、如果上辅助开关被拉至接地、则栅极为电源变压器的正常导通时间、您不希望 HS 被拉至接地。 当 LO 为低电平时、变压器一次侧应反极性、HS 将被拉至接地、以确保 HB 至 HS 电容器可以充电。 这是为了确保 HB-HS 电容器可在第1个周期以及在窄占空比条件下充电、在这种情况下、变压器在磁化电感电流复位期间可能无法完全钳制到接地端。

    此致、
    Richard Herring