This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:如何在 bqStudio 中设置 PACK 配置寄存器中的 VOLTSEL 位?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727859/bq34z100evm-how-do-i-set-the-voltsel-bit-in-the-pack-configuration-register-in-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!

如何使用 GUI 设置位寄存器?  我可以单击位寄存器屏幕中的位来切换它吗?

或者、我是否必须使用高级通信并发送 I2C 命令?  我需要清除 temps 位。  用户指南仅说明如何设置位、但不详细说明如何设置。

使用 BQstudio 1.3.86以及 bq34z100EVM 和 EV2400。

谢谢、

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    "Registers"屏幕中显示的"Pack Configuration"只是"Data Memory"屏幕中编程的值的副本。 您不能通过"Registers"屏幕更改它们、但需要转到"Data Memory"、然后键入新值并按键盘上的 Enter 键、或单击它以显示位视图、然后单击以切换位、 然后单击 Write to Data Memory 将其提交到闪存。 通常、最好在更改 DataFlash 中的配置位后进行下电上电或发送 RESET 命令、以确保其生效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!