This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:Xilinx VU9P-D2104的参考设计?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725573/tps53681-reference-design-for-xilinx-vu9p-d2104

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: TPS53667

尊敬的先生:

        我们希望使用 TI 电源解决方案来替代 Xilinx VU9P-D2104平台的 LTC 解决方案。 在下面的电源链中,除了 TPS53681可以替代 LTC3884和 LTC3874之外,TI 是否有采用 Xilinx VU9P-D2104的参考设计可以替代其他 LTC 解决方案,例如 DDR4电源链?  谢谢。

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    感谢您与 TI 联系以获得解决方案! 对于 DDR4动力总成解决方案、您能否提供 LTC 器件型号? 我可以帮助查找替代解决方案。

    谢谢、

    Sue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请通过以下链接获取更多详细信息。
    www.ti.com/.../xilinx.html
    是的。 TPS53681可用于160A 负载(5相/6相)。

    Thnaks。
    此致、
    Rama。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama 和 Sue:

                     我尝试使用该链接来查找 VU9P 的电源解决方案,但电源链的文件有所不同,VU9P 需要12V 输入,并转换为1.2V/8A、1.2V/20A x2通道、0.85V/8A、1.8V/4A、0.9V/4A、5.5V/0.75A、2.5V/3A、 TI 是否具有类似的参考设计、其中 XILNX VU9P 随附了 DDR4电源链?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Virtex-Ultra_2B00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama 和 Sue:  

                      由于 TPS53681是6+2相,如果它不能支持8相,它是否可以支持8相0.72V/300A、BTW。 客户是否可以将 TPS53667 6相/300A 用于 VU9P 的 VCC_INT? TI 是否有适合此应用的设计工具? 谢谢。

    Jason

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TPS53681不支持8+0配置。 但我们有 TPS53681可通过网络订购的6ph/300A EVM。 有关详细信息、请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/tool/tps53681evm-002

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rama:
    如果六相能够支持0.72V/300A,我们的客户更喜欢使用 TPS53667,TI 是否有用于 TPS53667的设计工具? 谢谢

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

              我期待您的回复,谢谢。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    请发送邮件至我的邮件 ID ramasiddaiah@ti.com。 我们将提供。

    此致、

    Rama。