This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:反相转换器在负载下未进行调节

Guru**** 2928200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727069/tps65130-inverting-converter-is-not-regulating-under-load

器件型号:TPS65130

我使用数据表中的设计构建了一个+-12伏电源。  请参阅以下原理图和电路板布局:

无负载时、输出为+11.93V 和-12.1V。  当我向每个输出添加560 Ω 电阻负载时、这些负载依次读数为+11.93V 和~Ω-21V。

引脚16上的电压为-0.03V 空载电压和+0.48V 负载电压。

我已更换 U6并获得相同的结果。

有什么建议吗?

谢谢、

Joe D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月13日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们注意到、在电路板环境中、在 C14和负逆变器输出之间放置一个大约51k 的串联电阻器有助于减少耦合到 FBN 反馈引脚的噪声。 您能否在设计中添加此电阻器以查看其是否解决了您所看到的问题? 我还注意到、您的原理图显示反相转换器反馈选通 R20和 R21均为100K 欧姆、这些值不是您设置的输出的正确值。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当然可以尝试您的建议、但它似乎没有解决器件未处于监管状态的问题。
    如果仔细观察、您会发现 R21为1M 欧姆、而不是100k 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果有噪声耦合到反馈引脚 FBN、这将影响器件正确调节电压的能力、因此添加我在最后一次响应中建议的串联电阻是相关的。 我的错误和道歉是不读 R21中的额外零。
    让我知道将与 C14串联的电阻器添加到负转换器输出如何影响电路行为。 只需确保 R21仍应连接到 VNEG 引脚、因此添加的电阻器应仅与 C14和 VNEG 串联。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电容器和电阻器放置在电容器封装的另一侧。  令我惊讶的是、这解决了问题。

    非常感谢。

    Joe