This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于此设计

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728021/ucc2897a-about-the-design

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP

你好。

我对 UCC2897A 有疑问。

高电压电路(输入:220V - 400V)的参考设计(PMP 7410)中为1 μ A
钳位 FET 和电容器的布置位于变压器的初级绕组之间。
在 EVM 中、它介于主 SW FET 的 D 和 S 之间。
放置方式不同的原因是什么?

μ 2 EVM 使用 PCH 来钳位 FET
是否可以使用 Nch?
您是否有参考资料?

3设计中是否没有计算工具?
基本设计是否为"电源拓扑手册"?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi Ishii、
    PMP7410使用栅极驱动变压器和 N 沟道 FET 将钳位能量返回到初级侧。
    该 EVM 使用 P 沟道 FET 将钳位能量返回到初级侧、无需栅极驱动变压器。
    这两个电路说明了实现 N 沟道和 P 沟道有源钳位正向拓扑的不同方法。

    网页上提供了有关此部件的参考资料的完整列表。 您可以在此处找到数据表、应用报告、大量参考设计和 Excel 计算器工具:
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    此致
    John