This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:VIN&EN 快速上电使启动失败

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726680/tps61040-vin-en-fast-power-on-make-the-startup-fail

器件型号:TPS61040

降级器、

如以下电路所示、我的客户发现当 VCC 快速通电(如大约<3ms)时、TPS61040无法启动。 如果 VCC 上电速度减慢、TPS61040将变为正常状态。 那么、这是什么原因以及如何解决该问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、
    我将在 EVM 中进行测试并稍后回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、
    我已经在 EVM 中进行了测试、没有这个问题。
    测试条件:
    Vin=3V Vout=18V 开路负载或20mA;Vin 缓慢增加(1s)或快速增加(500us)
    我认为这是因为客户应用。
    您可以为我测试一些波形吗?
    VIN;SW;VGH;FB
    如果您可以测试电感器电流、则会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、

     在没有负载的情况下进行测试没有问题。 但客户的负载是实际的 LCD 屏幕。 那么、您能否添加一些电容来仿真负载? 比如几个 uF 到几百个 uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、
    我将使用数百个输出电容器在 EVM 中进行测试、并在稍后回复您。
    我建议您测试客户电路板并与我分享一些波形、这将有助于我们解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jing Ji、

    您的电子邮件是什么? 我可以向您发送客户测试波形。 我们可以在离线模式下讨论更多内容。 谢谢。