This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:THD 优化

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724990/ucc28070-thd-optimization

器件型号:UCC28070

您好!

我的客户采用 UCC28070至1.6KW 功率、需要5%的 THD、根据我们的 EVM 用户指南、THD 似乎无法满足客户的要求。

是否有关于如何优化 THD 的建议? 28070能否实现5%的 THD?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    是的、可以使用 UCC28070实现5%的 THD。

    您可以通过优化转换器的环路特性、最大程度地减小输入电容量、最大程度地增大升压电容量以及最大程度地减小与 CSA、CSB 信号一起使用的偏置补偿量来更大限度地降低 THD。
    请使用 UCC28070的 Excel 设计计算器并查看您的电路设计和 PCB 布局。
    毫无疑问、您会发现 THD 可以提高。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我们展示在不同负载和输入电压下使用 TI EVM 优化的 THD 的 THD 数据和参数? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵利奥、您好!
    EVM 旨在演示 UCC28070的功能、从未针对谐波性能进行过优化。
    您查找的信息不易获得。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    了解到 PR779具有 THD 优化、且 THD 在满载时可能会达到<5%、您可以向我们分享此设计的详细测试报告吗? 无法在 TI.com 上实现。谢谢。

    http://www.ti.com/tool/PR779

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    我无法找到此设计的测试报告。 很抱歉。
    我只建议您按照 UCC28070计算器的建议、并根据需要调整 CSA、CSB 信号的偏置和偏移量。 我注意到 PR779不对电流感测信号使用任何补偿。
    此致
    John