This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:TPS65311-Q1 - BUCK2仿真问题

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65311-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726912/tps65311-q1-tps65311-q1---buck2-simulation-problem

器件型号:TPS65311-Q1

你(们)好。

我在一个项目中工作、我想仿真(并计算) TINA TI 中 TPS65311-Q1的 BUCK2的输出阻抗。

  • TINA TI 的 Buck2/3型号具有一个名为 ENABLE 的引脚、但 在 TPS65311-Q1的数据表中未显示该 ENABLE 引脚、我不知道该引脚的连接位置。 最初、我将引脚连接到 GND、仿真工作正常。 之后、我将电压从0V (GND)更改为500mV、阶跃为100mV、我意识到在500mV 之后、仿真不再起作用。
  • 我尝试仿真 Buck2、但输出电压非常低、高于3mV-10mV。 反馈分压器的值用于1V8的输出电压。

我附加了图片、在输出和输入端连接了电压引脚、以便您看到这一点。

如果你们中的任何人有一个想法,你们可以在这里分享知识,我将对此感到非常高兴。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以将 VREG 设置为5.8和 EN=1并重试? 它对我很有用。 关于输出阻抗仿真、我想进一步了解这一点、我已经要求我们的现场团队提供有关这方面的更多信息。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、感谢您的回复!

    我将 VREG 设置为5V8、但当我将使能电压增加到500mV 以上时、仿真不再工作。

    我认为 TI 提供的模型有一些配置错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    您是否尝试进行交流仿真或瞬态仿真?

    由于这是一个瞬态模型、恐怕我们无法进行交流仿真、如果您尝试进行交流仿真、您可能会遇到如您所述的错误。 因此、使用该模型、无法进行输出阻抗仿真。 我们没有任何支持输出阻抗仿真的仿真模型。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    感谢您的回复!

    我忘了说我想运行 AC Analysis、我认为这是问题所在。

    感谢您帮助我了解问题!

    祝您度过美好的一天!