This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流降压/升压 PFC 解决方案

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727962/ac-dc-buck-boost-pfc-solution

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070UCC28950

您好 的团队:

VIN:85-265VAC;输出:200V/5A; TI 有 降压/升压 PFC 解决方案?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您正在寻找额定功率为1kW 的降压-升压转换器、而这只是降压升压转换器无法处理的过多功率。
    在此类应用中、您会发现开关电流非常高、对于降压升压 或反激式拓扑而言不切实际。

    您应该考虑使用升压型 PFC (使用 UCC28180或 UCC28070控制器)、后跟相移全桥后置稳压器级。
    您可以将 UCC28950用于相移全桥级。

    此致

    John