This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS613222A 固定5V 6.5 μ A µA 电流、1.8A 开关电流升压转换器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726436/tps613222a-fixed-5v-6-5--a-quiescent-current-1-8-a-switch-current-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS61230

我有以下设计要求;

设计参数

输入电压= 1V - 5V 直流(4.5V 3节碱性电池或3.6V 锂离子电池)
输出电压=固定5V +/-5%
40秒内输出电流峰值= 1A
输出正常范围= 25uA - 500mA
输出纹波=+/- 25mV

 根据 TPS61322xx 数据表、以下电路似乎满足上述设计参数。

使用此电路满足上述要求是否存在任何问题或注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请再次确认最小输出电压为1V。 如果 VIN 为1V、则输入电流至少为2.5A、远高于 tps613222容量。 我们需要考虑其他解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    我们选择了1V 最小输入电压、以尝试并最大程度地提高3节串联碱性电池组的全部容量。 放电电压从4.5V 变为0.8V。 我们可以通过更改我们使用的电池类型来更改它。

    符合我们设计要求的最低可接受输入电压是多少?

    如果我们将5V 固定输出降低到4V 固定输出、效率会更高吗? 我们的固定输出电压可介于3.7V 至5V 之间。

    同样、我们正在尝试为该设计最大限度地提高电池容量。

    谢谢

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    TPS613222A 不能支持40秒的1A 电流。 因此、我建议选择锂离子电池输入、并使用 TPS61230支持5A 1A 输出功率。