This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:有关 lm5020-1、-2的查询

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724997/lm5020-inquiry-about-lm5020-1--2

器件型号:LM5020

你(们)好

我的客户正在使用 LM5020开发适配器。

现有规格如下所示。
交流输入20 ~ 34V/输出13V/2A

但是、输入条件已按如下方式更改。
更改规格
输入交流20 ~ 34V/输入直流21.6 ~ 26.4V /输出13V/2A

当负载在直流21.6V 输入条件下超过1.5A 时
在占空比限制为50%后、输出电压下降是一个问题。

LM5020MM-1 (占空比80%) IC 能否解决上述问题?
一般而言、我们知道反激式电路中的占空比为50%。 它是否适用于80%?

当我查看数据表时、-1和-2之间的差异是占空比限制、斜率补偿。 还有事吗?
您能解释斜率补偿吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    反激转换的绕组比是多少。 我们能否更改绕组比以支持输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可。