This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:使用 EN 引脚进行 PWM 调光

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727516/lm3409-pwm-dimming-using-en-pin

器件型号:LM3409

您好!

 如果 EN 引脚用于 LED 的 PWM 调光,您能否告诉我建议的调光频率范围(最小/最大)?
我们的客户正在考虑使用120Hz 作为调光频率。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    如果使用 EN 引脚、则 PWM 关断时间受 VCC 放电的限制、120Hz 可以正常工作、其工作频率甚至低于此值。 如果关断时间太长、则对 PWM 输入使用 UVLO 更有意义。 它能够实现较长的 PWM 关断时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin-san、

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    此致、
    加藤