请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 主题中讨论的其他器件: BQ25898
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在从事电池供电的应用、并正在寻找充电电流约为2.5A 的 PMIC 和 USB Type C
因此、连续电流要求约为5A、有时可能会将7A 标记缩放几毫秒。 我遇到 了 bq25895。 数据表中提到的规格 是6A 连续放电(以及高达1A 的1秒放电脉冲),我认为 bq25895非常有用。 但我想进一步了解这一点、高放电事件的最大允许频率及其对系统(尤其是 IC)的影响。 我已经尝试过 Webench 设计工具、它允许使用我的要求 Iin=3A 的设计。
我注意到的一点是、数据表中提到系统电压将保持在3.5V 的最低水平、这一点我无法理解。 根据方框图、放电时、放电 FET Q4导通、用于将系统连接到电池。 这意味着、只要系统中没有内置稳压器(我怀疑是没有内置稳压器、还是提到没有电流泵入系统)、系统也会提供任何电池电压。 如果这种解释 有误、请改正。 引起关注的原因是使用了高放电锂离子电池、该电池在放电时工作在3.4V 的平坦状态下、因此需要进行系统电压查询。
谢谢。