This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:隔离式 TI 解决方案

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725496/tps2378-isolated-ti-solutions

器件型号:TPS2378

我们计划使用802.3bt 软件狗网卡和 USB3.1充电器。

 

I/O:BT UPOE RJ-45 (1000Base-T 或 Multigig PHY)

I/O:USB3.1 Type C 接口(插入 UPOE 时提供 PD 拉电流、或不插入 POE 时提供 PD 灌电流)

 

您可以在 TI 解决方案中推荐以下内容吗?

  1. 隔离式电源解决方案/参考设计、48-60V 输入电压(UPOE)=> 20/9/5V 输出电压/3.5A

  2. UPOE PD 接口

  3. USB3.1 PD 源控制器

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:


    我注意到已经过了一段时间,不知你是怎么做的? 您是否仍在为您的设计寻找建议? 我删除了我之前的回复并再次提出了澄清问题、如下所示:
    -您是否愿意考虑符合 IEEE 802.3bt 标准的设计?
    -您需要为每个输出提供多少功率? 9V 和5V 是 POL 输出是否可以从20V 隔离式输出中导出?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE 应用工程师