This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流要求:

Guru**** 2760935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61021A, TPS61200, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727328/dc-dc-requirement

主题中讨论的其他器件:TPS61088TPS61021ATPS61200TLV61220

尊敬的 TI:

我们有一 项要求:

直流/直流要求:

1:输入电压:0.5V-2.5V。
2:输出电压:>3.8V (可调节)
3:输出电流:>1A

您能 推荐 一个解决方案吗

谢谢

Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyuanqing、

    我们有 TPS61021A、可在0.5V-2.5V 输入电压范围内工作、能够从1.8V 输出3.8V/1A。 是否希望器件从输入电压降至0.5V 时输出1A? 如果答案是肯定的、则需要功率更高的升压转换器、如 TPS61088。 我们有这样的参考设计。 请参阅 TI 参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP9772

    此致、

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0486.SCHEMATIC1.pdfHi Gavin,

      感谢您的快速 回复,我们将在 我们的项目中使用此解决方案,附件是  我们的原理图,您是否可以检查 它是否可以输出3.9V 1A 电源 ?

    B&R

    Peiyuanqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peiyuanqing、

    感谢您选择 TI 解决方案。 以下是我的审核结果:

    请选择 一个>=10A 额定电流电感器。 由于 Vin=0.7V、Vo=3.8V、Io=1.3A 条件下的电感器平均电流将大约为9A。  输入电流将 高于 10A@ Vin=0.5V、Vo=3.8V/1A 条件;

    2.您的最低输入电压是多少?  如果 Vinmin=0.5V、则必须选择 TPS61200而不是 TLV61220。  如果 Vinmin>=0.7V、则 TLV61220 将是更好的解决方案。