This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:TPS62801或 TPS62802省电/PWM 模式开关电路示例

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727880/tps62801-tps62801-or-tps62802-power-save-pwm-mode-switching-circuit-example

器件型号:TPS62801
主题中讨论的其他器件:TPS62802

 您是否有任何电路示例用于在上电后将 TPS62802 MODE/VSEL 引脚外部驱动为高电平(不影响 RVsel)?  对于3.3V (RVsel = 249k) TPS62802 设计、我想使用强制 PWM 模式、而不会大幅增加组件/尺寸。  通过将 Vout 绑定回 MODE/VSEL、输出将为1.8V、而不是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    通常、客户会使用 GPIO 将 MODE 引脚驱动为高电平。 但您似乎始终想要强制 PWM 模式?

    或者、以下是一种实现低噪声和高效率的方法: www.ti.com/.../tida-01566

    您能否在此处或与我的对话中分享有关您的应用程序的更多详细信息? 也许还有另一种解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、我 计划始终使用 PWM 模式。   在我的应用中 、我 对 最低噪声感兴趣。  GPIO 选项 是可以接受  的、但在驱动信号、使能时序等方面需要格外小心、这需要进行研究、并可能会造成其他障碍。  我很乐意 单独向您解释该应用程序吗?  

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    您应该能够单击我的姓名并开始(私人)"对话"。 我想详细了解您的特定应用。