This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如何将 TPS23861和 TPS23751与和 POE 输入相连

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23751, TPS2373, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727191/tps23861-how-to-connect-tps23861-and-tps23751-with-and-poe-input

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23751TPS2373TPS23880

大家好、

您能否针对以下情况采用和示例电路?

这是一个 AP 路由器设备、只有一个带有 POE 的输入(例如60W)

需要一个 TPS23751作为 PD 来为 AP 路由器系统供电、并将一个 PSE TPS23861作为 AP 路由器输出连接到外部。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    请注意、使用2类(~30W) IC 的60W 设计将被视为非标准应用。 相反、我们建议使用支持 IEEE802.3BT 的新型器件、如 TPS2373和 TPS23880。

    但是、我知道一些设计人员可以控制电缆的两侧、因此与其他标准 PD 的互操作性不是一项硬性要求。 我建议查看以下培训视频链接、该视频讨论了使用我们的 AT IC 产品系列(如 TPS23751和 TPS23861)实现高功率的方法。
    training.ti.com/high-power-poe-design-considerations

    但是、如果您在 RTN 和 VSS 之间使用电流升压器电路、则可以在60W 下使用 TPS23751、这是一个简单的答案。 我们在以下链接中的 PMP5881原理图中执行类似的解决方案。
    e2e.ti.com/.../102863

    在 PSE 端、您可以通过在每对以太网电缆组上使用两个30W 通道来将 TPS23861配置为更高功率。 例如、该 EVM 具有两个以这种方式配置的 RJ45。 您可以使用微控制器开启两个通道、为 PD 提供2x30W 功率。 高功率培训视频中也对此进行了详细讨论、并介绍了如何使用 TPS23861EVM GUI 在工作台上测试此60W 解决方案。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的达尔文:
    很抱歉让人困惑。
    我们所要求的是接入点(具有25W PD)应能够支持单个 PSE 输出(在 LAN 端口上)以扩展下一个 PD 设备。
    我的问题是如何将扩展 PSE 芯片连接到 PSE (WAN 端口)电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我检查了您的回复、但似乎对我的问题不正确。

    我的问题是我的具有 POE 输入和 PSE 输出的 AP 路由器、我的 PD 原理图和 PSE 电路如何组合在一起。

    是否有参考设计电路或推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie 和 John、您好!

    很抱歉我误读了您的初始帖子。 对于 PoE 直通系统、建议将 TPS23861设计连接到 PoE PD 的 VDD-RTN。 但是、请注意、由于您有一个 PoE PD 请求25W 功率、因此如果直通 PSE 应该是2类 PSE、则不会有30W 功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢

    John