This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218 CAN#39;t 启动

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727519/tps65218-tps65218-can-t-start-up

器件型号:TPS65218

尊敬的:

我在我的新设计中使用了 TPS65218、发现由于 DCDC4不能启动而导致多个电路板无法加电、在 L4A 和接地之间放置150pF 电容器后、故障电路板可以加电、并且所有直流电压电平都正确、 我注意到板载 PMIC 的版本 是 TPS65218B1PHP、并且在 TI 网站上看到了不推荐在新设计中使用 TPS65218B1版本的信息、并且已经有了新版本的 TPS65218D、我的问题是: 我是否应该在新设计中使用 TPS65218D 版本而不是 B 版本?

谢谢

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莱城
    是的、先生、请转到此器件的 TPS65218D 版本。 查看数据表以了解 D 版本。 我想您会发现新版本更稳定、可以解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戈登:

    感谢您的快速响应。

    曹丽城