请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54240 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我在 WEBENCH 上使用以下条件进行仿真。 我在 WEBENCH 窗口中看到了频率条件。
Vi = 21.6~26.4V、 Vo = 12V、 IO = 2A
以下窗口中存在频率限制。 (100kHz ~ 633.769kHz)
我不明白为什么要确定限制。 因为 TPS54240可通过外部电阻器在100kHz 至2500kHz 的频率范围内进行编程。
我知道频率与最小导通时间、最小输入电压或其他参数相关。 但是、我不理解在这种情况下、参数是什么类型。
此致、
本志本