This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:SG_LM317_1

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727790/lm317-sg_lm317_1

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: LM358

我的要求是实现1mVdc 至1000mVdc 的输出@ 1000mA 的最大负载、为此我已经按照下面的说明完成了电路...

1>使用 LM317生成1.25Vdc。

2>分压器电路、使用1.25Vdc 生成1mVdc 至1000mVdc、然后馈送到基于 LM358的单位增益放大器电路。

3>放大器的输出随后馈送到基于 BJT 的电压跟随器电路,以实现所需的电流。

电路无法提供所需的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandimay、

    根据您的描述、我不确定您的电路在哪里有用于调节输出电压的反馈环路。  能否提供原理图?

    听起来、您可能使用的外部组件比严格必要的组件更多。  由于 LM317的额定电流为1.5A、您是否考虑过与数据表中的图12类似的电路?

    非常尊重、

    Ryan